结果:找到"wifi+蓝牙模块 首发新品 ",相关内容1000条
  • 【悬赏求助】蓝牙模块连接LM1878功放模块电流声极大。
  • 目前想尝试用蓝牙模块连接LM1875功放模块做音响,主电源用的一个24V的开关电源。24V电源接进来后又用了LM2595S-5模块做了降压至5V做蓝牙电源。但是接进来以后播放没问题,但电流声巨大。因为初学求帮忙解决问题,若能解决请大哥抽两包烟还是可以的。用过B0505S-1WR3电源隔离模块串联隔离后,蓝牙声音特别小,没有了卡卡的电流声,但还是有一些干扰声。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LM1875 功放 电流声 开关电源 发帖人:寒冰君易天 发帖时间:2021-11-15 18:13:00
  • 芯圣电子Holychip推出全新003升级版MCU:HC89S003A,更大容量,更高性能
  • 从目前的003市场发展走向来看,国产替换趋势明显,市场缺货更加速了这个进程。此外,很多程序添加了通讯协议和算法等,导致客户对Rom和Ram的空间要求越来越大。针对以上情况,芯圣电子HOLYCHIP推出具有更大容量,更高性能,更丰富外设的003升级版MCU:HC89S003A以满足客户需求。以下为HC89S003A与HC89S003的对比:此外,作为芯圣电子的明星产品,003A在兼容替代方面做得比003更为优秀,以下为003A与ST,新唐的对比:003A作为003的升级版将在保持价格不变的前提下为客户提供更好的使用体验。请有需要的客户可以提前联系业务,进行新一代003A的测试试产哦!
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:风花雪月 发帖时间:2021-11-02 13:12:00
  • wifi模块,蓝牙模块控制,cc2541低功耗蓝ic方案
  • wifi模块,蓝牙模块控制,cc2541低功耗蓝ic方案技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六
  • 所属专栏: 技术交流 标签: wifi控制,cc2541低功耗ic方案 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-24 11:37:00
  • E73-2G4M04S1B带bootloader吗??还是要自己编译烧写
  • E73-2G4M04S1B带bootloader吗??还是要自己编译烧写??买了个这个https://item.szlcsc.com/402617.html新手小白不会搞怎么进DFU的??进duf需要先烧写什么吗???nrF52832的bootloader是通用的吗?谁有可以用的bootloader这些可以分享一下自己编译台麻烦了还要去慢慢找教程搞还不一定能编译出来…………现在通电收到这样的信号进不去dfu??还是方法错了
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:豆豆打豆豆 发帖时间:2020-07-18 17:26:00
  • [开源]可能是功能最全面的MP3蓝牙BLE双模音频芯片模块测试板
  • 蓝牙模块,顾名思义就是实现蓝牙功能的半成品模块产品。主要由蓝牙芯片和外围元器件组成,从而形成一个可以直接供用户使用的产品。但是目前市场上的产品参差不齐,往往成本上面都偏高,一个模块动辄20,少则10.往往成本高的产品,在性能和配置上面,确实做的都很好,也很极致,贵也有贵的道理:1、比如硬件上增加:屏蔽罩、更多的esd器件、使用更高级的PCB板材和工艺等等2、投入更多的人力成本去研发,以及细节上做到极致。如:(1)、超高的波特率传输。(2)、超大数据流实时传输。串口传输不分包,直接大数据流发送即可(3)、超强的资源,主从一体,实时切换3、高大上的产品包装,以及温馨可爱的售前、售后客服、耐心的技...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 芯片 音频数传 发帖人:清月电子 发帖时间:2019-06-08 17:48:00
  • 【技术答疑】九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案模组AFM201TI,新品留言区
  • 本帖子是关于九九物联新一代,WiFi+蓝牙共存方案模组AFM201TI,技术问答贴,只要你有疑问,留下问题,我们会邀请九九物联资深FAE参与答复,欢迎大家踊跃参与问题讨论,谢谢。新品购买或者详情页:https://item.szlcsc.com/381185.html九九物联(深圳)有限公司,基于射频技术的方案以及产品提供商,专注于WiFi,LoRa,NB-IoT产品的模块设计,云平台,服务器对接等连接服务。
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: wifi+ 发帖人:小猪佩奇的可爱多 发帖时间:2019-05-28 11:28:00
  • 蓝牙模块MS50SF7
  • 1.概述MS50SF7是采用NordicnRF52832设计的贴片蓝牙4.2模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex-M4F的RF收发器,MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到64Mhz,它能够实现更强大的运算能力以及浮点运算的技术,能实现非常复杂的算法。512KBFLASH程序空间、64KBRAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。产品特征蓝牙低功耗兼容技术支持远程的应用精确的接收信号强度检测(RSSI)符合CE(欧洲)和FCC(美国)认证标准内含...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ibeacon,BLE,网关,防丢器, 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-30 16:41:00
  • 蓝牙模块MS50SF5
  • 1.概述MS50SF5是采用NordicnRF52832设计的贴片蓝牙4.2模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex-M4F的RF收发器,MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到64Mhz,它能够实现更强大的运算能力以及浮点运算的技术,能实现非常复杂的算法。512KBFLASH程序空间、64KBRAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。产品特征蓝牙低功耗兼容技术支持远程的应用精确的接收信号强度检测(RSSI)符合CE(欧洲)和FCC(美国)认证标准内含...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ibeacon,BLE,网关,防丢器, 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-29 16:58:00
  • 蓝牙模块MS50SF4
  • 1.概述MS50SF4是采用NordicnRF52832设计的贴片蓝牙4.2模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex-M4F的RF收发器,MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到64Mhz,它能够实现更强大的运算能力以及浮点运算的技术,能实现非常复杂的算法。512KBFLASH程序空间、64KBRAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。产品特征蓝牙低功耗兼容技术支持远程的应用精确的接收信号强度检测(RSSI)符合CE(欧洲)和FCC(美国)认证标准内含...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ibeacon,BLE,网关,防丢器, 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-29 09:01:00
  • 云里物里全线产品亮相CeBIT2017受热捧
  • 2017年3月20日至3月24日,德国汉诺威消费电子、信息及通信博览会在德国汉诺威举行。深圳市云里物里科技有限公司携带全线产品参与了此次盛会(后文简称为CeBIT2017),参展产品包括蓝牙智能防丢系列、传感器系列、iBeacon/Eddystone系列、物联网解决方案等。其中F3蓝牙智能防丢器和S1温湿度传感器一经展出,就得到观展人群的极大关注。展会现场据了解,深圳云里物里科技股份有限公司是一家物联网(IOT)解决方案供应商,在中国荣获2016年度Beacon硬件销量冠军。秉承“让每个物体接入物联网”的企业使命,云里物里多年来一直专注于IOT领域的研发创新,为客户提供有竞争力的IOT解决方...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: ibeacon,BLE低功耗,IoT网关,防丢器, 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-10 09:02:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: